请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP006EVM
我有一位使用 TMP006EVM 的客户、他们有以下问题:
我们有一个需要三个 TMP006的系统。 最后、我假设它们将位于同一个 I2C 网络中、但作为一项快速可行性研究、我希望仅使用三个"开箱即用"的评估单元。
我撕裂了 LabVIEW 代码,发现.dll 调用“tio32_GetBoardCount”列出了三个主板,但不幸的是,所有主板都具有相同的地址(2F90),因此使用 USB 地址的任何其他调用都始终由同一评估板接收。
如果我可以更改 USB 地址、我想我会被置位。
我在 dll 列表中找不到它的特定命令,但也有调用'tio32_RunMnemo',它似乎采用了一组命令。 是否有机会更改地址?
是否有方法可以更改代码中的 USB 地址以便测试应用?
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist