This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:出于测试目的、在 IWR1443上运行连续波模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594518/iwr1443-running-continuous-wave-mode-on-iwr1443-for-testing-purposes

器件型号:IWR1443

您好!

为了进行测试、我想在芯片上运行连续波模式。 例如、让 IWR1443持续输出77GHz 信号并测试射频信号。
我在 RADAR Studio 中找到了一个名为 ContStream 的选项卡。 这是否可用于此目的?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连续流选项卡可用于射频测量。 此选项卡包含
    数据路径的配置、以连续传输捕获的 ADC 样本、而无需
    没有任何样本发送到外部主机。
    1.设置 StreamConfig 参数。
    2.启用连续流
    3.选择捕获和显示

    起始频率-这是线性调频脉冲的起始射频频率
    SampleRate -这是 DFE (抽取的1x 复数输出) 11200 - 11.2Msps、带宽为80%BW (1-10MHz 拍频频率)
    Rx 增益(db)-您将运行多个实验、其中有未压缩的信号、您将增加增益、直到看到削波、然后再降低3到6dB。
    HPF1角频率、HPF2角频率-这提供了一个高通滤波器、用于在物体中对其进行去饱和处理(提供低频衰减)
    O/P 电源回退-对于最大2 Tx1、2、3个输出、值低于12dB
    移相器 Tx1、2、3现在请将它们保留为0。
    设置线性调频脉冲 Rx 参数
    在 PC 上设置转储文件和 num 个样本
    启用流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在选项卡下、没有芯片斜率配置、射频信号的输出与起始频率是固定的、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看不到带宽控制、必须有另一个设置或默认值。