请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 您好!
为了进行测试、我想在芯片上运行连续波模式。 例如、让 IWR1443持续输出77GHz 信号并测试射频信号。
我在 RADAR Studio 中找到了一个名为 ContStream 的选项卡。 这是否可用于此目的?
谢谢、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.