请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在 MMWAVE_SDK 中、是否可以更新 CFAR 配置?
支持哪些 CFAR 模式?
它是否支持 OS-CFAR 模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 MMWAVE_SDK 中、是否可以更新 CFAR 配置?
支持哪些 CFAR 模式?
它是否支持 OS-CFAR 模式?
CFAR 表示恒虚警率
根据 MMWAVE_SDK1.0用户指南、支持以下 CFAR 模式:
CFAR 平均模式:
CFAR_CA (电池平均)
CFAR_CAGO (电池平均最大值)
CFAR_CASO (中最小的单元平均值计算)
CFAR 模式和配置参数可通过配置文件进行设置并由 GUI 加载。
有关更多详细信息、请参阅 MMWAVE_SDK1.0用户指南。
不支持 OS-CFAR 模式。