This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 AWR1443或 IWR1443 CFAR 的问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594298/question-on-cfar-of-awr1443-or-iwr1443

在 MMWAVE_SDK 中、是否可以更新 CFAR 配置?

支持哪些 CFAR 模式?

它是否支持 OS-CFAR 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFAR 表示恒虚警率

    根据 MMWAVE_SDK1.0用户指南、支持以下 CFAR 模式:
    CFAR 平均模式:
    CFAR_CA (电池平均)
    CFAR_CAGO (电池平均最大值)
    CFAR_CASO (中最小的单元平均值计算)

    CFAR 模式和配置参数可通过配置文件进行设置并由 GUI 加载。
    有关更多详细信息、请参阅 MMWAVE_SDK1.0用户指南。

    不支持 OS-CFAR 模式。