请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
尊敬的 TI:
我 的 OPT8241-CDK-EVM 显示了垂直条纹问题。 这种现象在振幅上观察到、自然也会超越相位/距离。
示例如下图所示:
在摄像机初始化期间、它会以一定的概率(可能小于20%)发生。
并且可以通过将寄存器"data_latation"[0、31]的值从默认值3降低到值2来解决该问题。
我的问题是、是否有其他一些关于此问题的报告、最重要的是 "data_latation"是如何工作的?
非常感谢!
此致、
Martin Kopecky