This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:垂直条纹问题和"data_latency 和 quot;注册

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593865/opt8241-cdk-evm-vertical-stripes-issue-and-data_latency-register

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

尊敬的 TI:

我 的 OPT8241-CDK-EVM 显示了垂直条纹问题。 这种现象在振幅上观察到、自然也会超越相位/距离。

示例如下图所示:

在摄像机初始化期间、它会以一定的概率(可能小于20%)发生。

并且可以通过将寄存器"data_latation"[0、31]的值从默认值3降低到值2来解决该问题。

我的问题是、是否有其他一些关于此问题的报告、最重要的是 "data_latation"是如何工作的?

非常感谢!

此致、

Martin Kopecky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    这是 OPT9221固件版本0.23中的已知问题、已在后续版本中修复。

    请在此处升级到0.29版:
    www.ti.com/.../sbac142

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您的回答!

    因此、我已使用 EEPROM 编程器将 OPT9221的固件更新为0.29版。

    遗憾的是、由于条纹问题只发生在某种程度上、因此需要一段时间才能确定是否已解决。

    同时、我是否可以询问是否有一种简单的方法来了解 OPT9221的当前固件版本?

    (以便我知道我的其他摄像头是否 也需要更新)

    谢谢!

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们所有的 CDK 都随版本0.23一起提供、因此如果您有 CDK、则需要更新它们。

    您可以读取"次要"参数-这将返回固件版本(默认固件为23、更新后的固件为29)。 如果更新正确执行、则应为29。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 现在、参数"次要"为29。

    谢谢!

    此致、
    Martin