This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:如何设置 TDC1000

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/592811/tdc1000-gasevm-how-to-setup-tdc1000

器件型号:TDC1000-GASEVM

我们需要帮助、如何使用以下测量设置设置设置 TDC1000?

我们使用不同的 O2 浓度测量空气的声速 。 (声速取决于温度、湿度、氧气入口)。

声速从变化

314m/s @0°C 和100% O2

更改为

360m/s @50°C 和21% O2

我们将 TDC1000-GASEVM 板与音频单元200kHz 传感器配合使用。

换能器之间的距离为0.024m。

计算出的脉冲运行时间介于(min) 66.52us 和(max) 76.24us 之间。 这意味着最大脉冲漂移为9.72us。

在200kHz 时、从一个脉冲到另一个脉冲的时间为5us。

测量结果在较小的区域内看起来很好。 但是、一旦范围增加且时间差大于 2us、TDC 就会跳转到下一个脉冲、并且 ToF 值会跳转5us。

请参阅图片以查看跳转

例如、我们尝试了:

- 1个带阻尼的 Tx 脉冲和-125mV 的 ECHO_QUAL_THLD

5个 Tx 脉冲、ECHO_QUAL_THLD 为-775mV

问题:


根据我的理解,飞行时间超过5us 是可能的。 (请参阅 div。 TI 提供的示例)。

2、如何防止跳转至下一个脉冲。 阻尼和消隐没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、

    请重新上传图片吗? 我没有看到它。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    我希望这次它能正常工作。

    如果显示跳转、我使用 Osziloscope 进行了更多测量。

    我尝试了很多设置、但没有人在整个范围内工作。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、

    谢谢、我现在可以看到图。

    首先、澄清一下、对于所有这些测试、换能器之间的距离是固定的、对吧? 唯一的变化是气体浓度? 首先、我将对发射脉冲的数量进行实验、直到您确定其输出的是最大 SPL、并且您将获得最佳质量的回波。 换能器将会饱和、因此可用的最大 TX 脉冲(31)可能大于必要的值。 选择 TX 脉冲编号后、调整阈值、目标是在您的浓度范围内触发相同的回波峰值。 我建议关闭阻尼设置、除非您在掩盖回波的振铃方面遇到问题。

    另一种方法是将 TDC1000设置为使用单回波模式(在寄存器配置4中),并设置多个停止(寄存器配置1)--不要忘记也设置 TDC7200选项卡中预期的停止次数。 这将为 RX 信号中的每个峰值生成一个停止。 您必须从此处设计您自己的方法来确定哪一个停止是正确的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    感谢你的答复。

    换能器的距离是相同的。 只是浓度发生了变化。

     对于所有测量、我们都使用了单回波模式、在某些数据表或应用手册中、TI 写道、仅建议使用多回波模式进行电平测量。

    同时、我们使用传感器的不同距离进行了更多的测量。

    幸运的是、大于 0.028m 的距离已证明更好。 在该距离下、我们不会测量信号的跳转。

    我认为问题是来自 TX 路径的回铃信号、这给了我们 Rx 路径上的问题。

    遗憾的是、由于器件中的空间、我们需要传感器之间的距离很小。

    我们如何减少传感器的振铃? 是否有任何方法不更换换能器?

    此致。