器件型号:TDC1000-GASEVM
我们需要帮助、如何使用以下测量设置设置设置 TDC1000?
我们使用不同的 O2 浓度测量空气的声速 。 (声速取决于温度、湿度、氧气入口)。
声速从变化
314m/s @0°C 和100% O2
更改为
360m/s @50°C 和21% O2
我们将 TDC1000-GASEVM 板与音频单元200kHz 传感器配合使用。
换能器之间的距离为0.024m。
计算出的脉冲运行时间介于(min) 66.52us 和(max) 76.24us 之间。 这意味着最大脉冲漂移为9.72us。
在200kHz 时、从一个脉冲到另一个脉冲的时间为5us。
测量结果在较小的区域内看起来很好。 但是、一旦范围增加且时间差大于 2us、TDC 就会跳转到下一个脉冲、并且 ToF 值会跳转5us。
请参阅图片以查看跳转
例如、我们尝试了:
- 1个带阻尼的 Tx 脉冲和-125mV 的 ECHO_QUAL_THLD
5个 Tx 脉冲、ECHO_QUAL_THLD 为-775mV
问题:
根据我的理解,飞行时间超过5us 是可能的。 (请参阅 div。 TI 提供的示例)。
2、如何防止跳转至下一个脉冲。 阻尼和消隐没有帮助。