请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 您好!
我有一个有关 AFE5809EVM 的 LVDS 输出数据格式速率的基本问题。 如 AFE5908EVM 数据表第68页所示 
对于单通道 A:假设数据输出为16位、则按顺序显示了 A.I 和 A.Q。
在解串化之后、我们应按顺序显示 I - 16位和 Q - 16位、然后继续。 这是解码 I 和 Q 输出的正确方法、因为我们的处理块中有单独的 I 和 Q 行。
如果有任何帮助、我们将不胜感激! 谢谢!