This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:LVDS 输出数据格式- I 和 Q

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593137/afe5809evm-lvds-output-data-format---i-and-q

器件型号:AFE5809EVM

您好!

我有一个有关 AFE5809EVM 的 LVDS 输出数据格式速率的基本问题。 如 AFE5908EVM 数据表第68页所示  

对于单通道 A:假设数据输出为16位、则按顺序显示了 A.I 和 A.Q。

在解串化之后、我们应按顺序显示 I - 16位和 Q - 16位、然后继续。 这是解码 I 和 Q 输出的正确方法、因为我们的处理块中有单独的 I 和 Q 行。

如果有任何帮助、我们将不胜感激! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    第67页的表13是根据您的设置解码 I、Q 数据的更好指南。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    我的设置正如我在前一篇文章- M>4中提到的那样,它在 LVDS2中给出了:A.I、A.Q (零)

    A.I 16位和 A.Q 16位吗? 我是否已分别对它们进行16 x 16解码? 或者、我必须将它们解码为32位吗?

    我需要分离 I 和 Q

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raunaq、

    位数取决于您的串行化速率-第66页和数据表的其他部分介绍了器件的串行化。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有2个选项。 14和16位。 我选择的是16位串行化。 那么、我的案例是否符合我的建议:在我之前的两篇文章中、我有16位 I 和16位 Q? 我想知道我是否正以正确的方式接近这一步。

    谢谢!