请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 您好!
我在 PIC18f2550中使用 CCS C 设计水位传感器、目前我可以将配置发送到 TDC 寄存器、但在加电时、触发器有时会发送启动信号、有时会发送n´t μ s。 TDC 从不发送 Tx 信号。
在示波器中、我可以看到 START 信号、但它是随机的、在某些情况下、在 START 信号开始之前可能会发生8-12次触发、但是随机的。 有时、信号也从第二个或第三个触发脉冲开始。 在图片上、黄色信号是 Trigger、蓝色是 Start