This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:START 信号和 Tx 出现故障

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/592934/tdc1000-troubles-with-the-start-signal-and-tx

器件型号:TDC1000

您好!

 我在 PIC18f2550中使用 CCS C 设计水位传感器、目前我可以将配置发送到 TDC 寄存器、但在加电时、触发器有时会发送启动信号、有时会发送n´t μ s。 TDC 从不发送 Tx 信号。  

在示波器中、我可以看到 START 信号、但它是随机的、在某些情况下、在 START 信号开始之前可能会发生8-12次触发、但是随机的。 有时、信号也从第二个或第三个触发脉冲开始。 在图片上、黄色信号是 Trigger、蓝色是 Start

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否确定使能引脚是稳定的、并且 EN 引脚变为高电平与触发脉冲之间有足够的时间? EN 引脚被拉至高电平与 TDC1000准备好接受触发信号之间有一个非常短的50ns 周期。