请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5818 主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM
您好!
我正在尝试查找适用于 AFE5818的参考 FPGA 设计、但该设计为空。 我找到 了一个用于 TSW1400EVM 的 Altera 项目 、由于我不使用 Quartus、因此无法打开该项目(很明显、Altera 具有专有的".Qar"格式、因此我甚至无法查看源文件)。
我不是在寻找最终解决方案、而是在编写自己的代码时使用一些代码作为参考。 任何指针都是最受欢迎的。
此外、如果存在有关 FPGA 实现的任何其他应用手册、欢迎使用。
提前感谢、
Mike