This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:参考 FPGA 实现

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588931/afe5818-reference-fpga-implementation

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!

我正在尝试查找适用于 AFE5818的参考 FPGA 设计、但该设计为空。 我找到 了一个用于 TSW1400EVM 的 Altera 项目 、由于我不使用 Quartus、因此无法打开该项目(很明显、Altera 具有专有的".Qar"格式、因此我甚至无法查看源文件)。

我不是在寻找最终解决方案、而是在编写自己的代码时使用一些代码作为参考。 任何指针都是最受欢迎的。

此外、如果存在有关 FPGA 实现的任何其他应用手册、欢迎使用。

提前感谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    我们目前只有该固件源代码可用。 本应用手册和此处超声波常见问题解答中详述的其他材料 还提供了一些有关 FPGA 反串行化的信息。

    您还可以查看此 Xilinx 应用手册

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还在寻找 TSW1400+AFE5818固件源代码、作为进行一些更改的起点。

    请提供此类项目的链接吗?

    我的电子邮件:igoriokas@gmail.com

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    除了上述博文中链接的资源外、此处的 TSW1400固件源代码 也是我们用于 LVDS 采集的所有资源。

    此致、

    Olu