请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP411 主题中讨论的其他器件: TMP302、 TMP303
大家好、
我的客户正在使用 TMP411、希望了解 THERM 引脚(引脚4)逻辑。
测试条件:-40°C、和 TMP411用于启用整个系统。 我想在上电时仔细检查 THERM 引脚的状态。 THERM 范围的默认设置是0~85C 还是仅低于85C?
客户发现系统在-40C 时正常启动。 您能否再次确认 THERM 引脚上电时是否存在低温限制?
谢谢
Mike