This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP411:THERM 引脚(引脚4)在-25°C 时保持高电平-对吗?

Guru**** 2610945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411, TMP302, TMP303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590710/tmp411-the-therm-pin-pin4-keeps-high-at--25-degree-c---is-it-right

器件型号:TMP411
主题中讨论的其他器件: TMP302TMP303

大家好、

我的客户正在使用 TMP411、希望了解 THERM 引脚(引脚4)逻辑。

测试条件:-40°C、和 TMP411用于启用整个系统。 我想在上电时仔细检查 THERM 引脚的状态。 THERM 范围的默认设置是0~85C 还是仅低于85C?

客户发现系统在-40C 时正常启动。 您能否再次确认 THERM 引脚上电时是否存在低温限制?

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下所有内容均假定在加电时为默认设置:
    ALERT/THERM2引脚配置为警报、如果超过了低限值或高限值、该引脚将发出中断。
    高限值和 THERM 限值为85C。 低限值为0C。
    3、连续报警寄存器设为2。 这意味着在超过两个连续温度测量的限值之前、ALERT 不会被置为有效。 此功能不会影响 THERM (或 THERM2)运行。
    4.如果超过 THERM 限值、THERM 引脚将置为有效。 THERM (或 THERM2)没有下限。
    关断(SD 位)未设置、因此器件将自动进行温度测量。
    转换速率设置为0x80、这意味着器件将以最快的速度进行温度测量。
    7.该器件需要115ms 完成每个通道的一次温度测量(第5页"转换时间")。 本地和远程温度各计为一个通道。 转换时间是固定的、无法更改。

    客户的问题可能是他们使用的是 THERM 引脚而不是 ALERT/THERM2引脚。 由于温度过低、无法将 THERM 事件置为有效。

    客户的问题可能是加电后等待时间不够长。 由于 SD 位的加电复位设置、该器件将在加电时立即开始温度测量。 由于连续警报设置、器件在进行两次温度测量之前不会将 ALERT 置为有效。 这意味着在上电时至少需要345-460ms (取决于哪个通道)才能发出警报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    默认启动 THERM 限制0x55 (标准温度模式下为85C、扩展温度模式下为21°C
    温度模式,数据表第25页)。

    表3寄存器映射摘要还包含各种寄存器的默认值信息。

    客户是否遇到问题?

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    感谢您的回答。 客户的问题是 THERM 引脚是否存在任何低温限制?

    对于 ALERT 或 THERM2、有上限和下限。 THERM 如何?

    BR、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢任。
    另一个问题:
    客户正在寻找默认热限值超过100摄氏度的温度传感器。我们是否有这种器件? 他们的系统需要能够在100°C 的温度下启动。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    限制寄存器是可编程的、客户可以将其设置为100C。

    我们的温度开关提供各种预设温度限制。
    TMP302C 和 TMP302D 是引脚配置的、可设置为以5C 为增量最高125C。 这些器件不提供欠温警报。
    TMP303D 提供过热和欠温警报、但这些警报固定在125C、并且-15C 是不可配置的。

    我们可以为大批量客户创建各种 TMP302/TMP303。 您必须通过销售渠道联系产品线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    我知道 TMP411是可编程的。 但是、在上电时、限值寄存器将是 POR 默认值、即85°C。 因此、如果系统以100C 的温度加电、TMP411将生成 THERM 以防止系统加电。
    因此、它似乎是我们拥有的唯一解决方案、即 TMP30X。

    顺便说一下、我检查了 Q 级器件- TMP411DQDGKRQ1。 THERM 限值寄存器的 POR 值为6E、即110C。 它是否也满足此要求?

    BR、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TMP411DQDGKRQ1是唯一在上电复位时具有此增加高电平限制的型号。