请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA900 你(们)好
我的 PGA900 UART 有问题。 它不适用于1MHz 以外的 CPU 时钟频率。
这是否正常、或者我是否做了不当的事情?
在 PGA900的代码示例(sldc010a.zip)中、有几组用于不同时钟频率的 UART 设置。 但在数据表中有一个公式
BAUD_RATE = ROUND (250000/(所需波特率))–1.
它似乎是针对1MHz。
UART 在1MHz CPU 时钟下运行良好、但当我尝试将时钟切换为2MHz 或4MHz (并分别更改波特分频器)时、我发现它不起作用。 为了实现更好的数字滤波、我想使用4MHz 时钟。
谢谢。