This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:UART 仅适用于1MHz 处理器时钟

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589539/pga900-uart-works-only-with-1mhz-processor-clock

器件型号:PGA900

你(们)好
我的 PGA900 UART 有问题。 它不适用于1MHz 以外的 CPU 时钟频率。
这是否正常、或者我是否做了不当的事情?
在 PGA900的代码示例(sldc010a.zip)中、有几组用于不同时钟频率的 UART 设置。 但在数据表中有一个公式
BAUD_RATE = ROUND (250000/(所需波特率))–1.
它似乎是针对1MHz。
UART 在1MHz CPU 时钟下运行良好、但当我尝试将时钟切换为2MHz 或4MHz (并分别更改波特分频器)时、我发现它不起作用。 为了实现更好的数字滤波、我想使用4MHz 时钟。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我可以在 TI 网站上找到示例固件、请找到并打开 pga900_uart.h 文件。

    在这里、您可以看到基于不同时钟频率计算的 UART 波特率的多个设置。

    一般来说、波特率除数的公式如下:

    波特率分频器=((1/(4 *波特率))*CPU_CLK)-1、

    其中 CPU_CLK 是以 Hz 为单位的 MCU (M0)频率、波特率为所需波特率。

    另外、在选择 UART 波特率并启用接口之前、请确保 MCU 设置为正确的时钟频率。

    此致、
    维克托。