请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851 您好!
我的一位客户设计了一个披萨盒大小的交换机。 这是一个独立盒、不会插入任何背板。 通过交流电源电压为其供电。 它们需要检测此框的方向。 它基本上只有2个方向-翻转时为0或180。
他们需要感应此方向、以便根据方向更正前显示屏。
我们是否可以在此处使用 LDC/FDC 来实现这一目标? 或 TI 的任何传感解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mahesh 您好!
感谢您的更新。 另请注意、LDC0851也可以采用相同的方法(在对齐方面)、这与开/关应用类似。 有关详细信息、请查看以下2个博客:
此致、
Luke