This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:箱体方向检测- 0或180度

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591749/ldc0851-box-orientation-detection--0-or-180deg

器件型号:LDC0851

您好!

我的一位客户设计了一个披萨盒大小的交换机。 这是一个独立盒、不会插入任何背板。 通过交流电源电压为其供电。 它们需要检测此框的方向。 它基本上只有2个方向-翻转时为0或180。
他们需要感应此方向、以便根据方向更正前显示屏。

我们是否可以在此处使用 LDC/FDC 来实现这一目标? 或 TI 的任何传感解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    要检测0或180度、只需将金属表面连接到一半的盒子、然后将 SENSE 和 REF 线圈放在两侧即可。 我在下面绘制了一张快速图。

    此致、

    Luke Lapointe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    感谢您的输入。 但是、当您连接金属线圈时、您将引入一个容易损坏的金属移动部件。 最重要的是、金属件的旋转不可靠、对吧? 如果在旋转过程中卡在恒定位置、该怎么办?
    我们是否可以建议没有这些活动部件的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh 您好!
    我建议的解决方案将金属目标与 LDC 线圈分开、用于非接触式解决方案。 请注意、LDC 器件检测导电物体的移动。 如果导电物体未移动、则将无法检测到。 现在、如果您的盒子能够旋转180度、那么我建议将金属连接到盒子上、并且 LDC 线圈将是固定的。 如果这是不可能的、或者描述不正确、我会要求您提供有关系统的更多详细信息。 照片、方框图、说明等都很有用。
    请注意、有关 LDC 线圈设计(通常是作为 PCB 上的螺旋布线绘制的气芯电感器)的更多信息、请参阅以下应用手册: www.ti.com/.../snoa930
    谢谢、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    客户/我的问题仅在于活动部件及其可靠性。 如果我们可以感应方向而无需实际移动、那么它就更可靠、并且没有错误。 这是器件的典型图片。 显示块现在是直立的、如果框 翻转(180度旋转)、显示屏也将翻转180度。

    让我知道我们还有什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh 您好!
    LDC0851无需移动即可确定方向。 如果使用上述方案、当框在一个方向上固定时、LDC0851将输出0。 如果盒安装错误、180度、则输出将为1。 关键在于、这两个方向的金属覆盖范围与传感器覆盖范围之间应存在差异。 对于0输出状态、LSENSE 线圈应覆盖金属、且 LREF 线圈未覆盖。 同样、对于1输出状态、LREF 线圈应覆盖金属、LSENSE 线圈应覆盖。 您可以选择金属/传感器放置、但如果您遵循上述规则、则可以在不需要任何移动的情况下区分两个方向。
    此致、
    Luke Lapointe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    客户使用基于倾斜开关的方法来检测方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    感谢您的更新。 另请注意、LDC0851也可以采用相同的方法(在对齐方面)、这与开/关应用类似。 有关详细信息、请查看以下2个博客:  

    此致、

    Luke