请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91000 因此、在该器件的应用中、我偶尔会看到输出电压电平变为负值、这不一定是一个问题、但是、我的微控制器不会取这些值(即这些值只读5、4、3、2、1、0、0、0、0、0、0……) 0;而不是显示负值)。 是否必须调整内部0或 TIA 增益以向上移动 Vout 电平、以便通常在-50mV 下具有低峰值的传感应用将其低峰值调整为0mV、 除了所有其他值、它们各自的原始值、所有值都将上移。 这是可行的吗?