This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:需要降低电极感测到的电压/电流。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589918/lmp91000-need-to-reduce-voltage-currented-sensed-at-the-electrode

器件型号:LMP91000

因此、在该器件的应用中、我偶尔会看到输出电压电平变为负值、这不一定是一个问题、但是、我的微控制器不会取这些值(即这些值只读5、4、3、2、1、0、0、0、0、0、0……) 0;而不是显示负值)。 是否必须调整内部0或 TIA 增益以向上移动 Vout 电平、以便通常在-50mV 下具有低峰值的传感应用将其低峰值调整为0mV、 除了所有其他值、它们各自的原始值、所有值都将上移。  这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、我想添加... 是否有任何方法允许我的微控制器读取负值? 我听说过有关分压器的一些知识、如果这是答案、我需要一些实施指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    很抱歉耽误你的回答。

    是的、可以调整输出范围以避免负峰值。 可能的解决方案包括:

    1. 修改 VREF 和/或 INT_Z 配置(REFCN -基准控制寄存器-地址0x11)、以增加内部零值;
    2. 使用其中一个嵌入式电阻值或使用外部电阻、减小 TIA_GAIN (TIACN - TIA 控制寄存器-地址0x10)。

    如果您的问题得到了回复、请告诉我。

    此致、

    Carmine