This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:LDC2114或触摸屏功能的相对器件替代产品?

Guru**** 2610305 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590688/ldc2114-ldc2114-or-relative-parts-alternative-for-touch-screen-capability

器件型号:LDC2114

您好专家、

我的客户正在研究 TI LDC 器件、尤其是 用于显示面板的 LDC2114触摸金属按钮。

 LDC2114或相对 LDC 器件是否能够    通过与电容式触控类似的概念具有蒸发铝材料的塑料板在显示屏上实现触摸音量"条形"滑块或触摸音量"刻度"功能?

如果我们 能够提供这样的参考设计或指导,我们将不胜感激。

谢谢、此致、

Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    LDC2114是适用于任何电感式触控或金属触控应用的正确器件。 LDC2114的产品文件夹中有一些设计指南会有所帮助、但参考设计仍需在线提供几周时间。 如果您的客户对该技术或如何实施有任何具体问题、请告知我们。

    此致、

    Varn、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varn-San、您好!

     

    感谢你的建议。

     采用蒸发铝材料的塑料板是一个可选的理想选择。

    由于客户的形状事实将是厚金属板,因此我不能确定它们在接触表面时可以获得多大的弯曲程度,正如我们在触摸金属应用文件中所描述的那样。

    对于此类用例、以下哪种指南会有帮助?

     

    此致、

    Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 LDC_Tools 电子表格 具有有用的电子表格、可计算不同材料中给定力的偏转。

    此外、 您还可以参阅金属触控用户指南以获取更多指导。 一般来说、我们过去支持厚度小于1 mm 的不锈钢金属板。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Varn-San、您好!

    感谢您的重播。 我们是否可以直接联系、以确定哪种最佳解决方案? 因此我们可以共享应用程序信息。

    谢谢、此致、
    Daisuke Kawasaki