您好专家、
我的客户正在研究 TI LDC 器件、尤其是 用于显示面板的 LDC2114触摸金属按钮。
LDC2114或相对 LDC 器件是否能够 通过与电容式触控类似的概念具有蒸发铝材料的塑料板在显示屏上实现触摸音量"条形"滑块或触摸音量"刻度"功能?
如果我们 能够提供这样的参考设计或指导,我们将不胜感激。
谢谢、此致、
Daisuke Kawasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kawasaki-San、您好!
很抱歉耽误你的时间。 LDC_Tools 电子表格 具有有用的电子表格、可计算不同材料中给定力的偏转。
此外、 您还可以参阅金属触控用户指南以获取更多指导。 一般来说、我们过去支持厚度小于1 mm 的不锈钢金属板。
此致、
变