请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM96511
你(们)好
我正在设计采用 lm96511 AFE 的电路板。 我的处理器是 Virtex4。 连接 ADC DOUT 信号的 V4组具有3.3V 电源。 因此、要通过 V4检测数据、我必须将 LM96511的 AMP IO DVDD 和 ADC IO DVD 连接到1.8V、而不是1.2V。 现在我不知道这项工作是不是真的! 因为在数据表第22/23页的注释(2)中、LM96511未在1.8V 电压下进行测试。
请帮助我如何将 LM96511 ADC 输出连接到 V4。
谢谢