This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96511:采用 Virtex4处理器的 lm96511 1.8V 电源

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587360/lm96511-lm96511-1-8v-supply-with-virtex4-processor

器件型号:LM96511

你(们)好

我正在设计采用 lm96511 AFE 的电路板。 我的处理器是 Virtex4。 连接 ADC DOUT 信号的 V4组具有3.3V 电源。 因此、要通过 V4检测数据、我必须将 LM96511的 AMP IO DVDD 和 ADC IO DVD 连接到1.8V、而不是1.2V。 现在我不知道这项工作是不是真的! 因为在数据表第22/23页的注释(2)中、LM96511未在1.8V 电压下进行测试。  

请帮助我如何将 LM96511 ADC 输出连接到 V4。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Armin、

    不建议在新设计中使用 LM96511。
    我建议在您的设计中使用 AFE5808A/AFE5809。