This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70A:温度精度超出规格

Guru**** 2612825 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70A, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590248/lmt70a-temperature-accuracy-outside-spec

器件型号:LMT70A
主题中讨论的其他器件: LMT70

一批40个温度探头中的一个温度探头始终比所有其他探头测量更低的温度。

探针包含一个柔性 PCB、其宽度为4mm、安装 LMT70A 时、连接器的另一端宽度增加到10mm。 总长度为150mm。 电路板上有10um 的帕尔马林涂层。

我使用一个探头作为"参考"、并将每个探头尖端依次浸在 油浴中、同时使用"参考"探头、以了解温度差异的分布。 通常、在100°C 时测量值彼此相差不超过0.2°C、这完全符合 LMT70A 规格。 但是、一个探头的测量值始终低于其他探头:

在100°C 时、误差=-0.64°C

在室温附近、误差在+/-0.1°C 范围内、因此至少存在增益误差。

什么可能导致精度变化超出规格?

合同制造商不喜欢将小型 BGA 封装安装到柔性电路板上。 回流温度曲线中的某种情况(例如、局部热点)是否会导致参数变化?

ESD 是否会导致变化?

我们希望将来能有更多的批次、因此我们将会感谢您的任何帮助。

此致、
Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    让我思考一下这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    需要注意的是、LMT70数据表中指定的精度假设其他系统组件产生的误差最小、例如电压基准误差、ADC 增益和偏移误差、ADC 量化误差等  

    您必须考虑工艺、温度和电压范围内的所有组件变化。

    除此之外、PCB 制造工艺也可能是一个因素。  例如、磁通可能是一个问题。

    此解决方案中有许多活动部件、这是一项挑战。

    开尔文

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    感谢您的建议。

    我将比较多个使用常见电子器件的基于 LMT70的温度探头。 低温读数始终遵循单个探头、因此我非常确信测量电路不 是问题所在。

    当我考虑 PCB 泄漏电流时、LMT70的输出电阻非常低(< 80欧姆)、需要"强"上拉电流来降低精度:

    如果 探头在 高温下读数过低 、 则 测量的电压 过高。 任何泄漏电流都将是从 Vdd (+2.7V)到输出的路径。  在低温条件   下、读数更准确、因此泄漏电流必须更小。 我计算出在100°C (5.6mV 失调电压)下可能为30k、 在5°C ( 0.1mV 失调电压)下可能为1.5M。  我不知道这是不是一个合理的解释。

    事实证明、这有点棘手。 我将尝试对探针进行一些未供电的引脚对引脚电阻测量、看看是否有值得注意的东西。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    您提到、低温度读数遵循单个探针。 这是否意味着您已在另一个良好的探头上检查了该"坏的"LMT70器件并获得了相同的行为? 您还可以在此"坏"探针上测试新的 LMT70器件、并查看读数是否仍然关闭。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我只更换了完整的探头 PCB 组件、以验证操作并 将20个探头中的一个"非法"组件隔离。

    我没有尝试在不同的探针 PCB 之间交换器件、因为 LMT70 BGA 封装 非常小且精致、 因此我们成功移除和重新焊接的可能性 非常小。 即使我们以前在 其他 损坏的探头上使用新器件替换器件的经验  也不是完全成功的。  不过、作为最后的解决方案、我们可以尝试使用 新的 LMT70替换器件、但我们首先需要使用现有探针完成寿命测试、然后可能会在另一两周内发送到我们的 PCB 组装人员进行手术。

    Tony