主题中讨论的其他器件: LMT70
一批40个温度探头中的一个温度探头始终比所有其他探头测量更低的温度。
探针包含一个柔性 PCB、其宽度为4mm、安装 LMT70A 时、连接器的另一端宽度增加到10mm。 总长度为150mm。 电路板上有10um 的帕尔马林涂层。
我使用一个探头作为"参考"、并将每个探头尖端依次浸在 油浴中、同时使用"参考"探头、以了解温度差异的分布。 通常、在100°C 时测量值彼此相差不超过0.2°C、这完全符合 LMT70A 规格。 但是、一个探头的测量值始终低于其他探头:
在100°C 时、误差=-0.64°C
在室温附近、误差在+/-0.1°C 范围内、因此至少存在增益误差。
什么可能导致精度变化超出规格?
合同制造商不喜欢将小型 BGA 封装安装到柔性电路板上。 回流温度曲线中的某种情况(例如、局部热点)是否会导致参数变化?
ESD 是否会导致变化?
我们希望将来能有更多的批次、因此我们将会感谢您的任何帮助。
此致、
Tony