This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:使用 LM35D 以低于0C 的温度运行?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591502/lm35-using-lm35d-to-operate-below-0c

器件型号:LM35

您好!

根据 TI LM35数据表、LM35D 的最低建议工作温度为0摄氏度。  

如果在低于0°C 的温度下工作、例如-30 /-40°C、则组件是否会损坏?  

我们正在考虑使用 LM35D,仅对测量温度超过0摄氏度感兴趣,但最终产品的工作温度要求要求要求为-30摄氏度。  

总之、我们的问题是如果 LM35D 的工作温度低于0摄氏度、则会损坏。  

在我们的用例中、低于0°C 的精度并不重要。  请提供建议。

谢谢。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON、

    让我与团队核实一下。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON、

    这可能是可以的、但 TI 无法保证、因为它不在数据表规格范围内。

    开尔文