请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM35 您好!
根据 TI LM35数据表、LM35D 的最低建议工作温度为0摄氏度。
如果在低于0°C 的温度下工作、例如-30 /-40°C、则组件是否会损坏?
我们正在考虑使用 LM35D,仅对测量温度超过0摄氏度感兴趣,但最终产品的工作温度要求要求要求为-30摄氏度。
总之、我们的问题是如果 LM35D 的工作温度低于0摄氏度、则会损坏。
在我们的用例中、低于0°C 的精度并不重要。 请提供建议。
谢谢。