请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-C2000EVM 我将 TDC1000-C2000EVM 用于液位传感应用。 从该数据中、我希望能够执行额外的数字转换、并根据某些逻辑约束条件检查这些值。 为此、我希望能够将 TI GUI 提供的值导入到 LabVIEW 中。 我知道、在 TDC1000-TDC7200EVM 上、可以选择使用 UART 流导出计算值。 是否有办法使用 TDC1000-C2000EVM 来实现此目的、或许可以使用 NI 的 VISA 交互? 如果可以通过外部接口与电路板连接来获取 ToF 值、我还具有分辨率为250K/s 的 NI DAQ。 如果有任何帮助,将不胜感激。