This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:导出飞行时间值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591825/tdc1000-c2000evm-exporting-time-of-flight-value

器件型号:TDC1000-C2000EVM

我将 TDC1000-C2000EVM 用于液位传感应用。 从该数据中、我希望能够执行额外的数字转换、并根据某些逻辑约束条件检查这些值。 为此、我希望能够将 TI GUI 提供的值导入到 LabVIEW 中。 我知道、在 TDC1000-TDC7200EVM 上、可以选择使用 UART 流导出计算值。 是否有办法使用 TDC1000-C2000EVM 来实现此目的、或许可以使用 NI 的 VISA 交互? 如果可以通过外部接口与电路板连接来获取 ToF 值、我还具有分辨率为250K/s 的 NI DAQ。 如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您尝试使用 EVM (C2000-TMS320F28035PAG)中的特定 C2000器件型号在 C2000论坛上发帖。 他们可能会对 C2000的连接提出一些好的建议。

    此致、