主题中讨论的其他器件:AFE5807、 CDC7005、 AFE5809
我正在使用 AFE5807开发系统,目前我正在使用 EVM 和 ADC<->HSMC 适配卡。 似乎需要由 Windows 软件设置 EVM 才能使时钟电路正常工作。 是否有办法通过 HSMC 适配器卡进行此设置? (我想、HSMC 上必须提供 CDC 电路的 SPI cs)首先引导至窗口以设置 EVM、然后引导回常规开发环境并不是一个理想的解决方案。
Øystein μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 AFE5807开发系统,目前我正在使用 EVM 和 ADC<->HSMC 适配卡。 似乎需要由 Windows 软件设置 EVM 才能使时钟电路正常工作。 是否有办法通过 HSMC 适配器卡进行此设置? (我想、HSMC 上必须提供 CDC 电路的 SPI cs)首先引导至窗口以设置 EVM、然后引导回常规开发环境并不是一个理想的解决方案。
Øystein μ A
您好!
我在 TGC 模式下使用 EVM、而不是 CW /多普勒模式。
我将尝试移除 FB13以关闭 FT245。 另一种方法是向 FT245的 WT 引脚添加开关、使数据总线成为输入而不是输出吗? 通过这种方式、我仍然能够通过轻扫开关来使用 GUI。 第三种方法是根本不插入 USB 电缆、因此不为 FT245供电? 无论如何、似乎我需要执行某种初始化序列:
时钟电路是 CDC7005。 当电路板加电时、它显示芯片旁边的红色状态 LED、并且 LVDS 输出时钟不运行。 当我启动 Windows 软件并对电路板进行初始化时、两个红色 LED 关闭、LVDS 时钟启动。 我想在从 JP18驱动 SPI 时需要重复相同的初始化序列?
øystein μ A