This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5807EVM:在不使用 MS Windows 软件的情况下使用 EVM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5807, CDC7005, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590986/afe5807evm-using-the-evm-without-the-ms-windows-software

器件型号:AFE5807EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5807CDC7005AFE5809

我正在使用 AFE5807开发系统,目前我正在使用 EVM 和 ADC<->HSMC 适配卡。 似乎需要由 Windows 软件设置 EVM 才能使时钟电路正常工作。 是否有办法通过 HSMC 适配器卡进行此设置? (我想、HSMC 上必须提供 CDC 电路的 SPI cs)首先引导至窗口以设置 EVM、然后引导回常规开发环境并不是一个理想的解决方案。

Øystein μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细查看 EVM 的原理图后、似乎没有路由到 P10的 SPI 信号、只有 LVDS 数据和时钟、并且我无法将 FPGA 连接到 JP18来驱动 SPI、因为这会与 FT245相冲突。 是否有任何建议的方法可在不使用 USB 的情况下通过 SPI 配置电路板? 如果没有、是否可以获得正确的初始化序列来写入 USB、以便我可以为此编写自己的应用程序?

    øystein μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oystein、

    如果您不想通过 USB 使用 GUI、建议使用 JP18来驱动 SPI 通信。 您可以通过移除 FB13来关闭 FT245芯片。
    您遇到了哪些时钟电路的问题? 您使用的是 CW /多普勒模式还是 TGC 模式?

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TGC 模式下使用 EVM、而不是 CW /多普勒模式。

    我将尝试移除 FB13以关闭 FT245。 另一种方法是向 FT245的 WT 引脚添加开关、使数据总线成为输入而不是输出吗? 通过这种方式、我仍然能够通过轻扫开关来使用 GUI。 第三种方法是根本不插入 USB 电缆、因此不为 FT245供电? 无论如何、似乎我需要执行某种初始化序列:

    时钟电路是 CDC7005。 当电路板加电时、它显示芯片旁边的红色状态 LED、并且 LVDS 输出时钟不运行。 当我启动 Windows 软件并对电路板进行初始化时、两个红色 LED 关闭、LVDS 时钟启动。 我想在从 JP18驱动 SPI 时需要重复相同的初始化序列?

    øystein μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oystein、

    实际上,CDC7005仅用于 CW 模式--如果您只是捕获串行 LVDS 数据,则无需使用它。 器件的初始化应类似于 本帖子中详述的 AFE5809。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢、那么我可以忽略该芯片的初始化序列。

    我想知道如何在不使用 MS Windows 软件的情况下初始化电路板。 由于驱动程序与 FT245芯片冲突、我无法通过 JP18配置 AFE5807 (好像它在复位时将所有输出驱动为高电平)。 我将 FT245 IO 端口修改为所有输入(在 Linux 下使用 pylibftdi)、现在我可以使用 JP18完全控制 SPI 总线和 PDN 信号。

    øystein μ A