This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AFE4404EVM:计算机连接问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586003/starterware-afe4404evm-connexion-issue-with-the-computer

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

工具/软件:Starterware

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

您好!

我有一个与软件和电路板之间的连接的 u。 我执行了用户指南中指示的所有步骤、但当我必须更新设备管理器中的驱动程序时、我的计算机未检测到该板。 因此、我无法进行更新。

此问题是否是反复出现的问题?

感谢你能抽出时间。

此致、

Arthur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    您能否提供有关您的 PC 的详细信息? 是 Win 10操作系统吗?
    启动 AFE4404 GUI 时、请提供设备管理器的快照和错误消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我假设问题已解决、我将关闭该主题。
    如果问题仍然存在、请告知我们。