请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4404
工具/软件:Starterware
支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/
您好!
我有一个与软件和电路板之间的连接的 u。 我执行了用户指南中指示的所有步骤、但当我必须更新设备管理器中的驱动程序时、我的计算机未检测到该板。 因此、我无法进行更新。
此问题是否是反复出现的问题?
感谢你能抽出时间。
此致、
Arthur。