请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5812EVM 主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM、 TX517、 TX810
您好!
您能否就驱动 1MHz 超声波传感器的最简单方法提出建议?
相关传感器为 www.steminc.com/.../piezo-ceramic-disc-10x2mm-r-215-khz
我们需要向发送 传感器发送偶尔的脉冲(1-5个周期)、然后在连接到 AFE5812EVM 的接收传感器上捕获回波。
传输脉冲还应触发 AFE5812EVM + TSW1400EVM 组合上的数据采集。
谢谢