This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812EVM:驱动1MHz 超声波传感器的最简单方法

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812EVM, TX517, TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591139/afe5812evm-simplest-way-to-drive-1-mhz-ultrasonic-transducer

器件型号:AFE5812EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMTX517TX810

您好!

您能否就驱动 1MHz 超声波传感器的最简单方法提出建议?
相关传感器为 www.steminc.com/.../piezo-ceramic-disc-10x2mm-r-215-khz

我们需要向发送 传感器发送偶尔的脉冲(1-5个周期)、然后在连接到 AFE5812EVM 的接收传感器上捕获回波。
传输脉冲还应触发 AFE5812EVM + TSW1400EVM 组合上的数据采集。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    除了我们的 AFE58xx 器件之外、我们还有一个 TX 解决方案(TX517)和一个 T/R 开关(TX810)。 Panametric 的5900PR 也是您可以探索的超声波换能器测试的另一个选择。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Olu、
    我可以使用 TDC1000-TDC7200或 TDC1000-C2000来驱动换能器吗?