请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004QEVM 大家好、
阅读 SNAU178的原理图(第8页)、我看到三个使用的电容器我不太理解。
- CS1连接在屏蔽层1和接地端之间51pF
- CS2连接在屏蔽层2和接地端之间51pF
- CIN-3和接地100pF 之间的 COFF
我假设 COFF 是为了演示传感器的失调电压功能? 是吗?
CS1和 CS2的用途是什么? 我在文档中找不到解释。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
阅读 SNAU178的原理图(第8页)、我看到三个使用的电容器我不太理解。
我假设 COFF 是为了演示传感器的失调电压功能? 是吗?
CS1和 CS2的用途是什么? 我在文档中找不到解释。
谢谢。