This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:文档说明。 使用额外的电容器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589578/fdc1004qevm-documentation-clarification-use-of-extra-capacitors

器件型号:FDC1004QEVM

大家好、

阅读 SNAU178的原理图(第8页)、我看到三个使用的电容器我不太理解。

  1. CS1连接在屏蔽层1和接地端之间51pF
  2. CS2连接在屏蔽层2和接地端之间51pF
  3. CIN-3和接地100pF 之间的 COFF

我假设 COFF 是为了演示传感器的失调电压功能? 是吗?  

CS1和 CS2的用途是什么? 我在文档中找不到解释。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    COFF 是可选的、用于演示偏移功能。 我将介绍 CS1和 CS2。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    CS1和 CS2是可选的、用于减轻 EMI 影响。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACK、非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊。 好的。 在本例中、您将其用作"滤波器"。 是有道理的。 谢谢。