请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1000EVM 主题中讨论的其他器件: LDCCOILEVM、 LDC1101
我将 LDCCOILEVM 提供的线圈与 LDC1000EVM 配合使用。
如何为每个线圈正确设置传感器频率和 C?
我知道我必须使用以下公式:
。
我知道 f_sensor 必须介于5kHz 和5MHz 之间。
1) 1)如何从数据表中为 LDCCOILEVM 的每个线圈选择 L 值?
2) 2)当没有目标靠近线圈时、我是否应该看到该 L 值?
3) 3)我必须在 f_sensorTM 和 C 之间选择哪一个、才能确定另一个?