This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:使用 LDCCOILEVM 线圈选择传感器频率和传感器电容器。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM, LDCCOILEVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588763/ldc1000evm-sensor-frequency-and-sensor-capacitor-selection-using-ldccoilevm-coils

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件: LDCCOILEVMLDC1101

我将 LDCCOILEVM 提供的线圈与 LDC1000EVM 配合使用。

如何为每个线圈正确设置传感器频率和 C?

我知道我必须使用以下公式: 

我知道 f_sensor 必须介于5kHz 和5MHz 之间。

1) 1)如何从数据表中为 LDCCOILEVM 的每个线圈选择 L 值?

2) 2)当没有目标靠近线圈时、我是否应该看到该 L 值?

3) 3)我必须在 f_sensorTM 和 C 之间选择哪一个、才能确定另一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrea、

    除非您必须在5kHz 至500kHz 的频率范围内工作、否则我强烈建议使用 LDC1101而不是 LDC1000、因为它具有卓越的性能、而且价格也更便宜。

    好的、回答您的问题。
    1) 1)使用 EVMCOIL 指南中对应于~100kHz 的 L 值;该值可接受、最高可使用传感器自谐振频率(SRF)的80%。 不应将 SRF 的传感器频率设置为>80%。

    2) 2)您需要确保传感器频率在系统中可能发生的所有目标移动范围内处于指定的工作区域内。

    3) 3)通常、如果可能、在器件范围内将传感器频率设置得更高、但不要让传感器电容器变得太小(<50pF、尽管某些系统可能需要更高的传感器电容值)。

    如果您使用的是 LDC1000、请确保按照数据表第8.1.3节中的说明设置 CFB 电容器。

    此致。

    Christo