您好!
我正在尝试使用负读数制作温度传感器...
我想知道 数据表图18中的输出电压是多少、是采用单电源的配置...
在数据表中、我们没有关于此配置中 Vout 的信息...
但我们有有关双电源配置中 Vout 的信息(下一张图片)
我没有实验来测试负温度、因此我真的需要这些信息。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Magno、
从图18中我们可以看到这一点
VOUT (相对于电源 GND 的"+"节点)= 2*Vd+10mV/oC、
其中 Vd = 1N914二极管的正向电压、这取决于二极管的正向电流(应接近 LM35的静态电流)
二极管用于为 LM35创建2*Vd 基准电压、以便 LM35有余量来测量负温度。
请注意、差分输出(请参阅图18中的"+"和"-"节点)仍然为 Vout = 10mV/oC。
示例计算:
假设图18的 Vd=0.6V、工作温度为-55oC 至150oC。
VOUT (相对于电源 GND 的"+"节点)范围为0.65V 至2.7V。
@-55:-55oC。* 10mV/oC+2*0.6V = 0.65V
@150:150oC。* 10mV/oC+2*0.6V = 2.7V
ADC 注意事项:
单端 ADC
如您所见、对于单端测量、输出精度取决于二极管堆叠提供的基准电压。 用户需要监控 LM35和二极管基准电压、以便在整个温度范围内具有合理的精度。
差分 ADC
Vout ("+"和"-"节点)与 Vd 无关。 但是、您仍然需要稳定的共模基准
底线是您的系统精度不能高于您的基准电压。
开尔文