This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:从图18读取具有缺陷的负温度

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586616/lm35-reading-negative-temperatures-with-confugiuration-from-figure-18

器件型号:LM35

您好!

我正在尝试使用负读数制作温度传感器...

我想知道 数据表图18中的输出电压是多少、是采用单电源的配置...

在数据表中、我们没有关于此配置中 Vout 的信息...

但我们有有关双电源配置中 Vout 的信息(下一张图片)

我没有实验来测试负温度、因此我真的需要这些信息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Magno、

    能否提供您正在使用的完整可订购器件型号?  此器件有多个版本和不同的拥有产品组。  这将帮助我们转到正确的支持论坛。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我怎么能得到它?
    :S
    在我的传感器中标记了 LM35OZ...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我怎么能得到它?

    在我使用的器件中标记了 LM35OZ...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑这是一个 DZ vs oz。
    这是足够的信息。 我将把它移到传感论坛。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是具有0.7V 正向电压的典型二极管。 它们将 LM35的 GND 引脚提升至比系统接地高1.4V 左右。 该偏移与连接到实际系统接地的18k Ω 电阻相结合、使器件能够驱动到低于0V 的电压。 输出特性仍然与第13页的第7.3节中描述的特性相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magno、

    从图18中我们可以看到这一点

    VOUT (相对于电源 GND 的"+"节点)= 2*Vd+10mV/oC

    其中 Vd = 1N914二极管的正向电压、这取决于二极管的正向电流(应接近 LM35的静态电流)

    二极管用于为 LM35创建2*Vd 基准电压、以便 LM35有余量来测量负温度。

    请注意、差分输出(请参阅图18中的"+"和"-"节点)仍然为 Vout = 10mV/oC

    示例计算:

    假设图18的 Vd=0.6V、工作温度为-55oC 至150oC

    VOUT (相对于电源 GND 的"+"节点)范围为0.65V 至2.7V。

    @-55:-55oC。* 10mV/oC+2*0.6V = 0.65V

    @150:150oC。* 10mV/oC+2*0.6V = 2.7V

    ADC 注意事项:

    单端 ADC

    如您所见、对于单端测量、输出精度取决于二极管堆叠提供的基准电压。  用户需要监控 LM35和二极管基准电压、以便在整个温度范围内具有合理的精度。

    差分 ADC

    Vout ("+"和"-"节点)与 Vd 无关。  但是、您仍然需要稳定的共模基准  

    底线是您的系统精度不能高于您的基准电压。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    非常感谢您的回答...

    但我无法理解这个表达式...


    @-55:55ºC Ω。* 10mV/ºC +2*0.6 = 0.65V

    你是说什么

    -55*0.010+2*0.6?

    此致、
    马格诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴能提供帮助。  你是对的。 10mV = 0.010V。  我忘记在0.6旁边添加装置、它应该是0.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kelvin、

    我将为我的项目尝试此配置...

    此致、

    马格诺坎波斯