请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-GASEVM
我们无法让基本 TDC1000-GASEVM 通过4英寸的空气工作。 谢谢、Peter
PDF 中有测试尝试 www.lasso.com/.../LASSOULTRASONICSTEST.PDF 的照片
我们还有其他 USONIC 传感器、但甚至无法使开箱即用的 TDC1000-GASEVM 开发系统正常工作、因此我们没有尝试其他传感器
为什么会出现所有的振铃? 我们调整了寄存器并阅读了大多数 TI 应用手册、但没有改进。
当传感器距离物体移动1-4英寸时、COMP 信号不会改变。 不会出现回波、只会出现振铃。
这是否会在短距离空气中根本不起作用?
假设我们已经掌握了基本知识、您是否有任何90KHz 或其他频率的应用手册来调整增益放大器?
在正确的设置、换能器、频率甚至 声导管的情况下、通过空气进行2米感应是否可行?
请随时拨打电话。 我们是其他 TI 产品的重要用户。 谢谢