This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:TDC1000-GASEVM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588716/tdc1000-gasevm-tdc1000-gasevm

器件型号:TDC1000-GASEVM

我们无法让基本 TDC1000-GASEVM 通过4英寸的空气工作。    谢谢、Peter

PDF 中有测试尝试 www.lasso.com/.../LASSOULTRASONICSTEST.PDF 的照片

 

我们还有其他 USONIC 传感器、但甚至无法使开箱即用的 TDC1000-GASEVM 开发系统正常工作、因此我们没有尝试其他传感器

 

为什么会出现所有的振铃? 我们调整了寄存器并阅读了大多数 TI 应用手册、但没有改进。

 

当传感器距离物体移动1-4英寸时、COMP 信号不会改变。 不会出现回波、只会出现振铃。

 

这是否会在短距离空气中根本不起作用?

 

假设我们已经掌握了基本知识、您是否有任何90KHz 或其他频率的应用手册来调整增益放大器?

 

在正确的设置、换能器、频率甚至 声导管的情况下、通过空气进行2米感应是否可行?

 

请随时拨打电话。 我们是其他 TI 产品的重要用户。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    您使用的是哪种换能器? 在您的 PDF 中、您说它以1MHz 运行。 虽然这不会影响振铃、但 TDC1000-GASEVM 在 PGA 的输出和比较器的输入之间有一个带通滤波器、该滤波器在58Khz 和300kHz 之间调谐、这是一个很好的气体测量范围。 预计会出现一定程度的振铃、但您的示波器捕获确实是普通情况。 我将首先确认您以正确的频率驱动传感器。

    目前没有专门针对您的请求的应用手册、但必须根据您自己的应用进行增益调整。

    TDC1000的回波记录长度为8ms、相当于大约2.7m 的空中往返(343m/s 的声速)、或1.35m 单程、因此无法测量2米。

    一般而言、TDC1000用于气体中的液位、浓度和流量测量、或流量测量、但不一定是气体中距离更长的测量。 我不想阻止您在此应用程序中尝试 TDC1000,但根据您的信息,PGA460 ( www.ti.com/.../PGA460-Q1 )可能更适合您。

    此致、