This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241 Voxel Viewer 像素校准方法

Guru**** 2616385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588533/opt8241-cdk-evm-opt8241-voxel-viewer-pixel-wise-calibration-how-to-do-it

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

尊敬的 TI:

     我想了解更多有关逐值校准的信息、 原理是什么?

     像素到像素变化图如何影响图像质量?  我很困惑。

     期待您的答案。

     此致。

     无

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逐行校准与通用相位偏移校准协同工作。 考虑以下校准设置:

    通用偏移校准为中心像素建立了一个相关点0_、0_。 找到后、每个像素的径向深度由确定:

              


    对于图像中心、0_是应编程到 PHASE_corr_x 中的内容 编程后、所有像素读数将自动减去该偏移。

    请注意、如果已知 d0_I、如果镜头已针对失真进行正确校准、则可以通过几何计算估算非中心像素 d_I、并且根据此估算距离、可以通过以下公式计算预期的原始相位:

             

    逐次校准计算实际原始相位与上述估计原始相位值之间的差值。

    Larry

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Larry:

    我会解释一些名词,我想知道是否正确。

    C:光学中心;
    F:焦距;

    η 到 PI?

    η、d0i、ψ0i 的含义是什么? 可以告诉我吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镜头校准后、光学中心是中心像素位置(CX、cy)
    F 是透镜焦距。 与 ToF 摄像头的最大距离相比、它通常难以辨认。
    μ η 为4095 (12位表示0-2*PI 范围)
    D0i -像素 I 的偏移校准距离、测量范围为 ToF 摄像头原点到场景中通过像素 I 成像的点
    ψ0i -像素 I 在 d0i 处测量的原始相位。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larry

         感谢您的回复。

         我对光学 中心和焦距感到怀疑。

         如果 c:速度光;f:调制频率、该公式看起来是对的?

        d0= c/(2pi*f)*ψ0 ---------- (1)

        di= c/(2pi*f)*ψi ------------ (2)

        公式(2)-公式(1)=

        di-d0=c/(2*pi*f)*(ψi -ψ0)---- (3)

        di=c/(2*pi*f)*(ψi -ψ0)+d0。  

         

        我希望收到你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不模糊距离为 d_max = c/(2*f)。 相位与2*PI 范围内的距离成正比,因此:

    D = d_max *(ψ μ V/(2*PI))

    因此、您的公式(1)和(2)应该是

    D = c/(4*PI*f)*ψ

    需要偏移校准是因为在实际距离为0时、由于系统偏移、ψ 读数不为零。
    这就像找到一条线的 y 截点。 由于在 d0i = 0时校准不切实际、因此您可以在更长的距离处校准它并记录不同的相位偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larry:

         感谢您的信息。

         我n‘t 您需要进行偏移校准的原因、但我不理解此 公式中的 f: (焦距)&c (光学中心)。

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要将 FoV 图片中的"f"与公式中的"f"相混淆。 第一个是焦距。 第二个是调制频率。 上面公式中的"C"表示光速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larry:

        FoV 图有点误导我,您刚才在  公式 c:光速、f:调制频率中说过。  

         

        因此、当我进行像素校 准时、必须使用此  公式。

        您能给我一个例子、逐一进行像素的手动计算吗?

        此致

        无

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    您能给我提供更多信息吗?

    期待您的回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无、

    作为校准工具的一部分、在 VoxelViewer 中为您完成常见相位偏移和像素偏移。

    有关 分步说明、请参阅 VoxelViewer 用户指南的第4节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    我知道这可以通过 VoxelViewer 实现、但我想知道它的原理以及如何手动计算它?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无、

    我在这个线程的帖子和 VoxelViewer 文档中都描述了这些计算。 为了帮助您、您或许可以首先写下您理解的计算结果、然后我们可以从那里开始吗?

    Larry