This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:在终端上打印 TOF 值时出现问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588617/tdc1000-tdc7200evm-issue-on-printing-tof-values-on-terminal

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我使用 TDC1000_TDC7200EVM 源代码作为参考。 加载十六进制文件时、当我在终端端口上看到输出时、它未显示正确的值。 请查看随附的屏幕截图。 BTW、我不会修改源代码中的任何内容。 请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否解释一下您为实现这一目标所做的工作? 是否实际连接并运行了 TDC1000-TDC7200EVM? 用于产生这些值的寄存器是只读的、不能直接写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    通过给定的源代码、我生成了.txt 文件并使用 GUI 进行刷写。
    EVM 已连接并正在运行。 如果我看一下 GUI 上的图形,它会生成图形并显示 TOF 值,但这些值不会打印在控制台上。

    谢谢