Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
尊敬的先生:
我 已成功将 LPC 1769控制器连接到 tdc1000和 tdc7200。
我还根据 应用 的流速获得了 ToF 值。
但在某个时候,我面临两个问题
问题1:在 流经流量计的水下、上游 TOF 值小于下游 TOF 值 为什么?
问题2: 在水流条件下 、我 连续获得 TOF 值127到130毫微秒 、但突然、在 某个时间点得到 ToF 值1000毫微秒 、同样、我 连续获得127到130毫微秒 ToF 值、这个问题重复出现、直到停止水流 通过流量计、为什么会出现这类问题、请告诉我先生?
发生这种情况的原因是什么。
2017年4月11日、我已经暗示了我的问题 、但我没有从您身边进行重播
再次提醒您、请告诉我 我的应用程序中发生了什么类型的问题
谢谢主席先生